This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:LMK03318应用问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1524779/lmk03318-lmk03318-application-question

器件型号:LMK03318

工具/软件:

您好团队

下面是几个问题。

如果 OUT0~7电源为 VDDO_xx、、其中 STATUS0 ~ 1是电源? 是否也是 VDDO?

2. STATUS0/1是否可以配置为125MHz 输出?

GUI 只有 OUT0~OUT7设置、没有 STATUS0/1设置。

数据表没有3.3V LVCMOS 图、如果我们需要3.3V LVCMOS 功能、仅具有电平转换应用。 它是否需要电平位移?

数据表中提到 HCSL 需要一个连接到 GND 的外部50 Ω 电阻、如果 GUI 设置为 HCSL (int、 50r)/是否仍需要50欧姆电阻?

如何连接 REFSEL? 如果使用 EVM 并为 LMK03318输入使用50MHz 晶体、我们可以遵循以下设置、REFSEL 悬空?

按如下所示设置 GUI。 使用 SECREF 50MHz、倍频器2x、PLL 基准 为 SECREF

5.HW_SW_CTRL 拉低1K 到 GND 是否正常?

6.GPIO0上拉1K 到3.3V 是否正常?

基于客户端应用的环路滤波器、将3300pf 连接到 GND 是否正常?

8.LMK03318上电序列有任何时序要求?  数据表仅、图 μ s、PDN 延迟没有提及长时间。μ s、否则 PDN 可以通过 VDDO_x 同时上升

BRS

Brian