This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:输入端有两个基准时钟时的输出杂散

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801, LMK04208, LMK04832EVM, USB2ANY, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1515147/lmk04208-spurious-on-output-with-two-ref-clock-on-input

器件型号:LMK04208
主题中讨论的其他器件:LMK01801LMK04832EVMUSB2ANY、LMK04832

工具/软件:

您好、

我有一个我不完全理解的行为。

我有一个 LMK04208、CLKin0具有122.88MHz。 该时钟来自 LMK04832EVM。 我在 Clkin1上有另一个122.88MHz 时钟、连接到 LMK01801的输出端。

当两个时钟处于激活状态时、LMK04208输出的时钟速度会出现杂散。

以下是设置:

这是预期行为吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mathieu、  
    125kHz 杂散很可能来自 USB2ANY、因为这是 SPI 写入速度。  
    您能否尝试断开 USB2ANY 形式 EVM 并检查125kHz 杂散是否消失?  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    否、它不来自 USB2ANY、断开连接时仍然存在。

    LMK01801是128.88MHz 信号、但如果我针对122.8MHz 更改该频率、杂散频率就会发生变化。

    我注意到的一点是:如果我断开 LMK01801连接并将信号发生器(正弦波)直接连接到 LMK04208输入、杂散就会消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathieu:  
    您能否向我发送您的 配置(.tcs 文件)以便我查看?  
    是否从抖动清除器和时钟缓冲器中移除 USB2ANY?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 LMK04208的配置:

    R0 (INIT)   0x00160040
    R0   0x00140080
    R1   0x80140181
    R2   0x80140182
    R3   0x80140183
    R4   0x00140184
    R5   0x80140185
    R6   0x01400006
    R7   0x04400007
    R8   0x04010008
    R9   0x5555549
    R10   0x9102410A
    R11   0x0401100B
    R12   0x1B0C006C
    R13   0x2302806D
    R14   0x0200000E
    R15   0x8000800F
    R16   0xC1550410
    R24   0x00000058
    R25   0x02C9C419
    0xAR26 FA8001A    
    R27   0x10001E1B
    R28   0x00201E1C
    R29   0x0180019D
    R30   0x0200019E
    R31   0x003F001F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我发送一个(.tcs)文件吗?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMK04208.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathieu:  
    我有一些想法。  
    您是否可以将 LMK40832 OSCout 连接到 CLKin1? 这应该是方波。 我预计您仍然会看到这种杂散。  
    我想我们看到了122.88MHz 方波6次谐波与737.25MHz 输出之间的混合。  
    这将解释为什么您不能在信号发生器(正弦波)与缓冲器(带谐波的方波)中看到它。  
    您会在 LMK01801输出中看到这一点吗?

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我无法轻松连接 CLKin1上的 LMK04832、因为 CLKin1是单端输入、LNK04832是差分输入。 必须在评估板上焊接一些无源器件。

    但无论我在 LMK04208配置中使用什么时钟输入、输出上都有杂散。 当我从一个时钟输入切换到另一个时钟输入时、杂散幅度和频率会略有变化。

    如何在 LMK04208的输出端连接我不使用的输入时钟产生的谐波? 这是你可以在你这边重现的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathieu、  
    我的带宽目前非常有限、我可能无法在周五之前对此进行测试。  
    我懂了。  
    您提到过 只有当时钟缓冲器驱动4208时才会出现杂散。  

    我注意到的一点是:如果我断开 LMK01801并将信号发生器(正弦波)直接连接到 LMK04208输入、杂散就会消失。

    这似乎向我表明、时钟发生器(方波)可能在输出侧(737.25MHz)混合了一些谐波。 尤其是、当您说绕过时钟缓冲器并使用信号发生器(正弦波)时、您不再会看到杂散。  

    您是否能够在缓冲器的输出侧看到这种杂散?


    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我使用频谱分析仪查看了 LMK01801的输出、中心频率附近没有杂散。 我在122.88MHz 的倍数处有谐波、在达到预期的时候...

    我仍在尝试理解为什么、使用两个方波作为时钟输入时、我在输出端有杂散、但使用一个方波和一个正弦波时、我没有看到任何杂散...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathieu:  
    这听起来好像我对 LMK01801输出的预期。 由于这是方波输出、我只期望载波频率(本例中为122.88MHz)的谐波。  

    我又感到困惑的是、如果 VCO 频率为2949.12MHz、则如果输出时钟分频器设置为"4"、则输出频率应为737.28MHz。  
    这有点像问题。  

    是否确定设备已锁定?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    是的、我在 LMK04208的输出端有737.28MHz。 屏幕截图显示在我的第一条消息上。 122.88MHz 是 LMK01801的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。  
    好的、我很困惑、因为方框图中有737.25MHz、频谱分析仪也以载波频率进行测量。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    您是否能够重现此问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathieu:  

    Vicente 今天不在办公室、请期待明天的响应。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathieu、  
    我订购了样片、可以在插槽式板上尝试进行测试。  
    我会在样片到达时继续跟进。  

    此致、  

    Vicente