This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:最大时钟速度、频率更新寄存器和开关时间说明

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1523959/lmx2595-maximum-clock-speed-frequency-update-registers-and-switching-time-clarifications

器件型号:LMX2595

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 LMX2595射频合成器、并对其性能和频率更新行为存在一些技术问题。 请协助澄清以下问题:

  1. 最大时钟速度 :
    LMX2595器件能够可靠地支持的最大输入时钟频率是多少?

  2. 频率更新寄存器组 :
    如果我们只想更改输出频率(保持其他设置不变)、则在每次更新期间需要修改多少个特定寄存器以及哪些特定寄存器?

  3. 频率开关时间 :

    • 合成器通常需要多长时间才能从一个频率切换到另一个频率?

    • 具体来说、如果是频率阶跃 100 MHz 、输出稳定在新频率所需的典型时间是多少?

  4. 寄存器写入时序 :
    通过 SPI 写入单个寄存器通常需要多长时间?

这些详细信息对于我们的时序分析和实时跳频应用非常重要。

期待您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入时钟频率:

    更改频率:

    只需要更新与频率相关的寄存器。 例如、PLL_N、PLL_NUM。 最后一个编程的寄存器是 R0 (FCAL_EN=1)。

    开关时间:

    我们在 AppNote (https://www.ti.com/lit/pdf/snaa336)中提供了详细信息。

    寄存器写入时间:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel、  

    感谢您的答复。 让我告诉您我的理解、如果我错了、请纠正我。  

    1.在我们启用 OSC_2X 时、我们可以使用的最小时钟频率最大范围是(5-200) MHz。  
    2.如果修改仅为频率,则必须修改寄存器组为 R34、R36、R42、R43和 R0。 另外、由于我们使用了部分辅助。 因此、需要修改的寄存器很少、即 R20、R78、R17。  

    3.频率切换时间将取决于不同的参数,如 时钟频率、部分辅助或完全辅助模式


    4. 根据您随附的文档链接、如果时钟频率为1MHz、则每次寄存器写入的时钟频率为25us、如果我们使用100 MHz、则写入每个寄存器大约需要250ns 的时间。 如果这个阻塞是200 MHz、那么每个寄存器为125 ns?  
     


       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    1.正确。

    2.如果不需要更改 CHDIV 和 OUT_MUX、则纠正

    3、锁定时间=编程时间+校准时间+模拟 PLL 锁定时间。 无辅助、部分辅助或完全辅助时的校准时间不同。 模拟 PLL 锁定时间取决于环路滤波器带宽。

    4.正确。