This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:v é rivation de design d'un minuterie pour un relais 24V à partir du TPL5110

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1525925/tpl5110-verification-de-design-d-un-minuterie-pour-un-relais-24v-a-partir-du-tpl5110

器件型号:TPL5110

工具/软件:

 您好、能否请看一下这个基于 TPL5110的设计?我使用了您提供的各种建议创建了这个设计? 目标是为触点电流为1A 且线圈电流为4.6mA 的24V 继电器生成计时电路。 目的是使用元件数据表中给出的不同值将该时间设置在0到10分钟之间。 只能在电源关闭时更改时间;例如、要从1分钟切换到2分钟、我们将关闭电源。 线圈触点最初是打开的、一旦线圈通电、此触点就会闭合、仅在电源切断且经过规定的时间后才会打开。 提前感谢您的帮助