This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1202:输入 RC 滤波器

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1525091/lmkdb1202-input-rc-filter

器件型号:LMKDB1202

工具/软件:

您好、

当电阻低于2.2欧姆时、如果我们使用5%的磁振器件、可能会产生很大的影响? 或者、我们可以使用5%的 磁力部分来替换1%? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这些电阻器的1%容差器件和5%容差器件之间的差异微不足道。 使用的 RC 用于滤除非常高频的瞬变、截止频率将处于相同数量级。 您可以改用5%容差部分。

    谢谢、

    Michael