This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:斜降和 FSK

Guru**** 2769615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1524556/lmx2492evm-ramp-down-and-fsk

器件型号:LMX2492EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 论坛:

我是这款器件的新手、目前我正在尝试在用户指南中配置"教程"。 当以与 UG 相同的方式设置 FSK 模式、并使用方波、1Vpp 的波形发生器(在 MOD 测试点上频率为20kHz)时、我无法识别在 VTUNE 测试点开启或关闭触发器时输出的任何差异。  

  (您在拐角处看到的不同之处是噪声)

另外,当配置梯形时,我发现它可能有斜降问题,因为它可以产生它

我尝试了一个不同的测试、寻找斜降、但结果是一样的、只是恒定电压和电压骤降

我在 UG 或我的设置中找不到任何内容。

如果需要、我可以共享更多信息、例如有关如何连接所有设备的图片。

提前感谢、

Joaquín μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3次 重置(TicPro、Boards、TicPro+Board)后、它开始工作。 现在可以进行斜降。

    但是、FSK 仍然无响应、因此我认为我的设置存在问题。

    请告诉我、我是否还有其他帮助。

    此致、

    Joaquín μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    MOD 引脚设置为输入引脚、最小输入电平为1.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我错过了这个链接、但我刚刚修改了该 EVM 以连接和外部 VCO、所以无法再次查看。 如果需要、我会再次联系。

    感谢您的帮助 Noel Fung