This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1524250/cdci6214-cdci6214

部件号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件:CDCE6214

工具/软件:

你(们)好

你好。

我是第三方编程器制造商。

我开发了 CDCE6214、它在客户方面运行良好。

我将在编程器上开发 CDCI6214 的 ALGO。我发现数据表中的寄存器定义不完整。

您能帮助澄清一下吗?

在表 13 中。 CDCI6214 寄存器数据表的默认值、有 71 个寄存器 (0x0 ~ 0x46)、它与*。txt 文件相同、但通道 8.6 中只有 64 个寄存器定义。

我们需要知道整个寄存器定义、因为我们需要在整个寄存器访问期间执行屏蔽位。

请提供建议。 谢谢。

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    对于任何未定义的寄存器、请使用此文件中的值:

    e2e.ti.com/.../CDCI6214_5F00_HexRegisterValues.txt

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您的答复。

    对于 CDCE6214、我根据寄存器定义来了解哪个位是仅 w/r 或 r 或仅 w、并且我可以设置掩码位来滤除每个寄存器的可用位。

    AGLO 只会执行可用的位来执行写入和读回、以从 IC 进行比较。

    这就是为什么我需要知道 CDCI6214 的 R0~R70 寄存器定义、因为我需要知道位属性 (wr/w/r)。

    您能帮助共享 R0~R70 的位属性吗? 我只是想知道这些信息。  谢谢你。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    数据表中未提供的任何寄存器都应视为只读、不应写入。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    当我开发 CDCE6214 时、我基于用户指南 SNAU247B、选择 Register Commit 方法来支持它。

    那么、我是否可以了解 CDCI6214 的相关用户指南?

    如果没有、您能帮我分享一些*。HXT 文件吗? 我可能会考虑另一种方法(EEPROM 直接访问)来支持这种情况。

    谢谢你。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    与 CDCE6214 不同、CDCI6214 的寄存器映射包含在数据表中(从第 46 页开始)。

    应使用 TICS Pro GUI 在 EEPROM 页面上创建.hXT 文件:

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您的支持。

    插孔