This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:将 BAW 精度用于 BLE 无线应用

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1526167/lmk6c-using-the-baw-precision-for-ble-wireless-application

器件型号:LMK6C

工具/软件:

使用 LMKA6C 系列进行 32.000 蓝牙或 64.000MHz 的情况如何? 这些应该是标准频率、对吧?

我可以订购还是不订购? 器件型号:

LMK6CA032.000DDLFT

LMK6CA064.000DDLFT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 此处发布的其他主题合并:  

    您好 Steve、  

    LMK6C 可以生成 32MHz 或 64MHz、我们只是尚未发布这些特定型号。 我们通常可以在 1-2 周内提供少量样片进行评估。 如果您愿意、我可以让您与我们的产品营销团队联系、讨论样片供货情况、交货周期、价格等  

    对于频率稳定性或相位噪声/抖动、您是否有任何特定要求? 我还在您的另一个线程中看到、您在寻找晶体振荡器之外的其他产品。 是否有特殊的原因?  

    此致、  

    Connor