This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1212EVM:LMK1D1212EVM:

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1212, LMK1D1212EVM, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1522878/lmk1d1212evm-lmk1d1212evm

器件型号:LMK1D1212EVM
主题中讨论的其他器件:LMK1D1212LMK04832

工具/软件:

LMK1D1212 低抖动 2:12 LVDS 扇出缓冲器评估模块 — 我有此评估板,但它只输出 LVDS 类型信号、我需要一个类似的产品、即另一种 IC 类型、这将为我提供相同的功能、但能够输出/P 差分 LVTTL 信号。 是否有此类器件附带自己的评估板。 最好具有相同尺寸和数量的 O/P 通道、并且带有用于 I/P 和 O/P 的 SMA 边缘连接器 我可以使用 LVTTL 缓冲板、该板将由 3.3V 和单端 I/O 供电、并提供 x9 差分 O/P。 可以帮帮您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:  
    请参阅此列表、了解支持 LVTTL 的缓冲器。  
    时钟缓冲器产品选择|德州仪器 TI.com

    我们还有一个 LVCMOS 缓冲器系列 LMK1C。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicente、感谢您的答复。 我的应用是通过 SMA 边缘连接器将单端 LVTTL 时钟分配到小于 x9 的 O/P。 我的 I/O 是单端的、但所需的 O/P 是差分 I/O。 我可以控制的 I/O、因此可以是 LVDS 等 因此、如果有一个转换 IC 将输出 LVTTL 差分信号、这就很好了。 直流 I/P 3.3V 和最高频率 100MHz 正常。 我希望您可以向  LMK1D1212 低抖动 2:12 LVDS 扇出缓冲器评估模块推荐类似的评估板、并且安装了合适的规格芯片、我只需购买货架即可。 有什么可以建议的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  
    LVTTL 等效于 LVCMOS。  
    您似乎有一个 3.3V LVCMOS 输入、并且需要 12 个 LVDS 输出。  

    LMK1D1212 是一种选项。  

    该器件可接受高达 3.465V 的 SE 摆幅、满足 3.3V LVCMOS 电平要求。  

    您可以购买 LMKD1D1212EVM。  

    您只需返修 EVM 以允许 LVCMOS (SE) 输入。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我已经有了上述内容、我需要通过 SMA 连接器向 IN x9 O/P 提供 LVTTL 差分信号。 评估板上是否安装了 TI 可现货供应的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:  
    LMK1D1212EVM 在默认情况下无法执行此操作。  
    您需要返修电路板以允许 SE 输入。  

    根据我的理解、LVTTL 不是差分信号类型 — 它是逻辑电平与 LVCMOS 相同的 SE 信号。  

    如果我的理解不正确、请上传您尝试实现的内容的方框图/时钟树。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicente。

    感谢您的答复。 我已经为单端 I/O 设置了 LMK1D12EVM 好极了。 我只需要将 LVDS 信号 O/P 转换为 LVTTL 格式。 因此、对于单通道、我有差分 LVDS O/P 的 P 和 N。我必须从它转换到 LVTTL、因此 x1 侧的 P 侧转换为 LVTTL、那么 N 侧需要是 LVTTL、但如果这只能是 LVTTL O/P 作为单端正常 LVTTL、那么我也必须反转。 我最终得到了 P side for LVTTL 和反相 LVTTL。 然后我可以将它传递到 Nxt 阶段。 有没有 IC 组合可以做到这一点的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、如果您需要 LMK1D1212 输出(即 LVDS)、并且现在希望将该输出转换回 LVCMOS、那么我认为无需使用 LMK1D1212 即可开始。  
    根据我的理解、LMK1D1212 的输入是 SE。  

    I have 的 I/P 是单端的、但我需要的 O/P 是差分的。

    但无论如何、如果不先通过专用 IC、您将无法将 LVDS 信号转换为 LVTTL 信号。  
    我们没有这样的器件。  
    我们提供可输出 LVCMOS(例如 LMK04832)的器件、您可以在其中以同相或异相输出_P&N。  
    起点。  
    如果输入是 SE、则可能会通过 LMK04832、并且可以选择使输出具有 180 度的相位差。 这将是两个基本上为差分的 LVCMOS 信号、看起来就像您想要的信号。  

    例如:  

    我们可以在缓冲器模式下运行、并将时钟输出格式设置为 CMOS(正常/反转)。  
    在此设置中、_P 引脚将相对于_N 引脚具有 180 度的相位差。  

    该器件的输入可以是 SE、根据我的理解、输出现在基本上是差动 LVCMOS 信号、相当于差动 LVTTL。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    感谢您提供的所有信息。 也许我应该提一下、我需要将单端 I/O 分发到 x9 P 和 N O/P、因此我使用  LMK1D1212 来执行此操作。 我喜欢您使用 LMK04832 的建议、但我需要一块评估板、它将提供 x9 O/P 通道、因此我需要 x9 LMK04832 IC、并采用某种时钟分离器布置、因为我只有 x1 个单端 I/O 可供使用。 全部由 3.3V 电源供电。 以及您对现成解决方案的想法。 看起来像它去定制的设计。

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:  

    每个输出都是差分输出。  
    因此、例如、CLKout1 有 CLKout1_P 和 CLKout1_N、因此如果您选择 CMOS(正常/反转)、您将在一个引脚上具有标称值、在差分对内具有反相信号。 共 9 个 差分输出 输出支持 LVCMOS 选项、这意味着总共有 18 个可用的 LVCMOS 信号。  
    总共需要 9 个差分 LVCMOS 信号、对吗? 我不明白您为什么需要 9 个单独的 LMK0482s。  
    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我也看过 LMK04832 评估板、这可能是我要找的、但在规格表或用户指南中看不到任何物理尺寸。 有什么想法吗? 我认为现在做的事情可能太晚了、但我想我们会购买其中的 2 个、但也要等待同事查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:
    请参阅以下主题。
    (+) LMK04832EVM:尺寸 — 时钟和计时论坛-时钟和计时 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    谢谢你的帮助,我想我现在有所有需要的。 希望取得进展。

    BR#Tim