This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:TICS Pro 问题

Guru**** 2612455 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216, LMK5C33216A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1522724/lmk5c33216-tics-pro-questions

部件号:LMK5C33216

工具/软件:

您好的团队、

我的客户有以下与 TICS Pro GUI 相关的问题、请提供相关建议。

  1. 至于 第 1 部分 、参考 LOS 的决策机制是什么? [更多问题、例如:为什么选择 100/150ppm 作为基准输入的有效/无效值? 以此类推…
  2. 至于 第 2 部分 、LOFL 的决策机制是什么? [更多问题、如:为什么选择 90/120ppm 作为频率锁定检测的锁定/解锁值? 以此类推…
  3. 至于 第 3 部分 、LOPL 的决策机制是什么? 如何选择阈值/Tmeas? 阈值/Tmeas 和基准抖动之间有何关系?

谢谢、此致、

Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johan:

    请确认您是否使用 LMK5C33216 A 或 LMK5C33216(非 A)。

    1. LOS 和 REFx_VALID_STATUS 信号由启用的 REF 输入检测器确定。 如果对于给定的 REF 输入、已启用的检测器全部通过(成立)、则该输入被器件视为有效且存在。 下面的方框图显示了设置或清除 REFx_VALID_STATUS 所涉及的 ORing 逻辑。
      1. 您在 TICS Pro 中看到的 100/150ppm 值基于 XO 输入频率精度和 REF 输入频率精度的总和、加上一些裕度。 最新的 LMK5C33216A 配置文件 (v1.7.9.0) 有助于直观呈现这一点。
    2. 在 LMK5C33216A 曲线中、LOFL 锁定阈值为 1ppm、这意味着当 REF 输入与 VCO 输出之间的频率误差达到 1ppm 或更低时、LOFL 状态标志会被清除。 如果用户更喜欢更快地清除 LOFL 标志、则可以修改 LOFL 阈值、这样就会有更大的锁定阈值(但反过来,REF 和 VCO 之间的误差会在 LOFL 清除时更大)。
    3. 同样、LOPL 阈值会设置在何时清除 LOPL 状态标志、并检查 REF 和 VCO 输出之间的相位误差。 GUI 的目标是优化 LOPL 阈值、以便在 REF 和 VCO 之间的相位误差尽可能小时清除 LOPL。 如果用户希望更快地清除 LOPL、也可以调整这些阈值(但反过来,REF 和 VCO 在该时间点之间的相位误差更大)。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    感谢您的意见! 他们使用 LMK5C33216(非 A)。 一些后续问题:

    1.在我们的配置 GUI 中、XO ppm 误差=50ppm、OCXO ppm 误差=4.6ppm、因此建议的最小有效频率检测阈值>= 54.6ppm(请参阅下图)

    • 但我们的有效 ppm = 100、无效 ppm = 150ppm(请参阅下图)。 100ppm 和 54.6ppm 之间的差值更大。 那么为什么我们需要预留这么大的利润呢? 我们如何评估利润率?

    • 关于基准时钟监控的另一个问题是:如上图所示、精度 (10ppm)、平均值(2 个计数)和测量时间 (5.14ms) 之间有什么关系? 如何选择这些参数?

    数据表中描述了:“。 在计算频率检测器寄存器设置时会使用测量精度 (ppm) 和平均因子。 较高的测量精度(较小的 ppm)或较高的平均因子将增加设置或清除标志的测量延迟、从而为输入频率提供更多的时间来稳定、并且还可以为具有高漂移的输入提供更好的测量分辨率。 请注意、较高的平均值会降低可配置的最大频率 ppm 阈值。 “但仍然无法得到上述问题的详细答案…

    2.

    • LOFL 的决策机制是什么? 我想说的是:如果连续 10 次测试的参考误差超过 120ppm、LOFL 是否会设置为 1?
    • 还有上面的问题、锁定值、解锁值、精度 (10ppm)、Average (10 count) 和 Meas 时间 (DPLL2 配置中的 10.67ms / DPLL3 配置中的 9.77ms) 之间的关系如下图所示。   ​​DPLL2 和 DPLL3 的 Tmeas 值为什么不同? 有哪些相关因素? 如何选择锁值/解锁值/平均值/ Accuacy/Tmeas 的这些参数?
    • 如果基准频率误差超过 120ppm、DPLL2 和 DPLL3 是否会同时报告 LOFL?

    3.  

    • LOPL 的决策机制是什么? 如下图所示、DPLL2 和 DPLL3 之间的阈值相同。 但 DPLL2 和 DPLL3 之间的 Tmeas 不同。 其含义是什么?
    • 锁定值=41、解锁值=42、这意味着什么? 它的测量单位是什么? 阈值和塔米亚斯之间的物理含义是什么?
    • 仍然有上述问题、 如果基准相位误差超过阈值(不知道具体值)、DPLL2 和 DPLL3 是否会同时报告 LOFL?

    谢谢、此致、

    Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johan:

    请允许我在星期五上查看此内容、因为我将在接下来的几天内出差。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johan:

    1. 好的、如果他们使用的是非 A、那么我不建议他们使用 TICS Pro 的“A"版本“版本。 这是因为“A"器“器件版本有特性改进、这反过来意味着添加了“非 A“中不存在的寄存器功能。
      1. 话虽如此、我们客户需要迁移到 A 版本、因为这是最新的器件、我们计划将非 A 标记为“不建议用于新设计“。 此外、 使用最新的软件修复程序和 GUI 功能会优先考虑“A" TICS“ TICS Pro 配置文件。
    2. “但我们的有效 ppm =100、无效 ppm =150ppm(请参见下图)。 100ppm 和 54.6ppm 之间的差值更大。 那么为什么我们需要预留这么大的利润呢? 我们如何评估利润?“
      1. [JB]相同的逻辑适用于非 A 和 A 版本。 有效和无效阈值应基于 XO 精度+ REF 精度+一些裕度阈值。 之前的 TICS Pro 配置文件(非 A)默认使用 100ppm 的更宽阈值、并且没有“开始“页面中指定的基于 XO 精度和 REF 精度的自动设置。 自动设置只能在“A" TICS“ TICS Pro 配置文件中找到。 用户可以减少有效/无效阈值以匹配其应用。 较低的阈值意味着输入频率检测更严格和稳健。
      2. 关于要添加的裕度、我们发现 1ppm 裕度就足够了。 这就是“A" TICS“ TICS Pro 配置文件中使用的电量。
    3. “关于基准时钟监控的另一个问题是:如上图所示、精度 (10ppm)、平均值(2 个计数)和测量时间 (5.14ms) 之间有什么关系? 如何选择这些参数?“
      1. 精度决定了测量的分辨率、这会影响测量时间、因为测量更精确需要更多时间。
      2. Average 定义要捕获的测量样本数和求平均值。
    4. “ LOFL 的决策机制是什么? “
      1. [JB]
      2. DPLL LOFL 位是一个状态标志、用于监控输入和输出之间的相锁。
      3. LOFL 位的状态取决于 DPLL 基准(来自 INx)与 DPLL 反馈(来自 VCO 输出)之间的频率误差。 如果 LMK 器件配置正确、则在清除 LOFL 位后、LOFL 会被视为锁频。
      4. 当频率误差小于时、LOFL 位将清零 LOFL 锁定阈值
      5. 当频率误差大于时、设置 LOFL 位 LOFL 解锁阈值
    5. “我想说的是:如果连续 10 次测试的参考误差超过 120ppm、LOFL 是否会设置为 1?“
      1. [JB]如果 10 个样本的平均结果超过 120ppm、则设置 LOFL。
    6. “为什么​​DPLL2 和 DPLL3 的 Tmeas 值不同? 有哪些相关因素? 如何选择这些锁定值/解锁值/平均值/ Accuacy/Tmeas 参数?“
      1. [JB] DPLL2 和 DPLL3 之间的 tmeas 值不同、因为它们设置为不同的 VCO 频率。
    7. “如果基准频率误差超过 120ppm、DPLL2 和 DPLL3 是否会同时报告 LOFL?“
      1. [JB]不是完全相同的时间,因为 tmeas 是不同的。
    8. LOPL 标志的逻辑与上述 LOFL 标志类似。
    9. 我建议对 LOPL 使用 GUI 建议值。 当 REF 输入和 VCO 输出之间的相位误差最小(接近 0)时、理想的 LOPL 标志会清除。 但是、用户可以选择将阈值扩大到超过建议的 GUI 设置、以使 LOPL 更加清晰。 DPLL 会持续跟踪 REF 输入频率和相位以校正 APLL 分子;这与 LOPL 和 LOFL 标志设置无关。 这些标志只是为了确定用户何时可以知道已实现频率和/或相锁、而无需探测。

    此致、

    Jennifer