This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM-CVAL:确认寄存器空间地址大小

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1527267/lmk04832evm-cval-register-space-address-size-confirmation

器件型号:LMK04832EVM-CVAL
主题中讨论的其他器件:LMK04832

工具/软件:

您好! LMK04832 数据表声称“15 位地址字段 (A14 至 A0) 和 8 位数据字段 (D7 至 D0)“(第 8.5 节)、但列出的寄存器仅跨越 0x000 至 0x555、仅使用 11 位。 TI 能否确认寄存器 0x555 之外没有实际数据? 我们的架构可能会限制可用地址位的数量、我想确认我并没有导致自己无法读取一些“隐藏“调试寄存器、而这些寄存器可能需要进一步扩展。

谢谢!

Eric M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管数据表中显示 A14 到 A0 包含事务的地址部分、但我可以通过将地址截断为 11 位来确认您不会丢失对任何字段(包括未披露的字段)的访问权限。