This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL937-Q1:关于输出类型

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, LMK03328, LMK05318B-Q1, LMK3H0102, LMK03318, LMK04714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1525117/cdcel937-q1-regarding-output-type

器件型号:CDCEL937-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMK3H0102LMK03318、CDCE6214 、LMK03328 、LMK05318B-Q1、 LMK04714-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:  

上述器件在产品页面和数据表中以 LVCMOS 输出形式提供、

该器件是否采用 LVDS 型号?

请尽快答复。

谢谢。此致、  
Maharajan p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maharajan,

    CDCE9xx 系列仅在 LVCMOS 中可用。

    对于 LVDS 器件、请考虑使用 LMK03318、LMK03328、CDCE6214 或 LMK3H0102、具体取决于所需输出的数量。

    谢谢、
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:  

    感谢您的答复、


    但我在 125°C 中的温度要求是不能妥协的。

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maharajan,

    这个结温是 125°C、还是 125°C 环境温度?

    如果需要 125°C 的环境温度、那么我们的唯一解决方案是 LMK05318B-Q1。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:  


    要求是环境温度 125°C、  
     LMK05318B-Q1 不是 125°C、它在数据表中称为 105°C。

    此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maharajan,

    您回答的是正确的 — 我们将在产品页面上更正该问题。

    。  系统 我们非航天产品系列中可通过 LVDS 输出支持这种高温 运行的器件是 LMK04714-Q1。 请注意、该器件没有 EEPROM、必须在每次启动时进行配置。 否则、我们的产品系列中没有符合此要求的器件。

    谢谢、

    Kadeem