This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCUN1208LP:具有自动交叉的时钟缓冲器

Guru**** 2927820 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCUN1208LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1526157/cdcun1208lp-clock-buffers-with-automatic-crossover

部件号:CDCUN1208LP

工具/软件:

想知道您是否可以向我介绍 CDCUN1208P 中使用的智能输入多路复用器或类似功能所提供的任何其他器件。

理想情况下、我们要寻找 LVDS 或 LVCMOS。  我们有 4 个冗余信号供我们尝试选择、因此每个封装的 1 个、2 个或 4 个通道都可以将 2 个输入信号多路复用到 1 个输出信号。  感谢您提供的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig:  
    如果您需要 2:2 多路复用器、我们有 LMK1D210x 系列。  
    LMK1D120x 系列是具有可选输入的缓冲器、该输入具有 1:n 个副本、n 为输出计数。  
    LMK1D 系列是 LVDS 输出。  

    此致、  

    Vicent e

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、原始问题没有明确说明。  我们正在寻找一个能够在 2 个输入之间自动切换的 IC、因此可以选择单路双路或四路 2:1 多路复用器;如果主路径时钟消失、该多路复用器能够从主路径自动切换到辅助路径。  这与上面提到的用于 CDCUN1208P 的事件类似、但 输出数量多于我们需要的输出数量。  希望仅查看其他 IC 对于 2:1 多路复用器可能具有此自动开关行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。  
    好的、听起来您正在寻找一款能够进行无中断切换的器件。  

    根据我的理解、任何标准时钟缓冲器都无法做到这一点。  
    通常、无中断切换需要 PLL 才能发生这种切换。  

    市场上没有模拟时钟缓冲器具有此特性。 至少我不知道。  
    您最有可能发现的是通过输入选择多路复用器控制的两个冗余输入、其中许多器件都具有 LOS(信号丢失)检测功能。  

    如果触发了 LOS、您需要手动(通过引脚搭接或软件)更改输入选择输入的状态、以便在参考时钟之间切换。  

    现在、您可以使用 DPLL(网络同步器)、具有四个 冗余输入、并使生成的输出与输入时钟相同。  
    利用内部 PLL、我们可以在其中一个冗余输入丢失时进行无中断切换。  

    为了使 DPLL 能够运行、它需要一个额外的 XO 才能让 APLL 在基准丢失时提供输出时钟。  

    我认为我们的一个 DPLL 可以在这里工作、此处的相关时钟频率是多少?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vicente、我真正看到的、似乎有类似的东西的唯一部分是我在上面提到的 CDCUN1208LP。  刚才想一下、TI 提供的其他器件可能也有类似的功能。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig:  
    我明白您的意思。 我对一开始没有理解感到抱歉。  
    遗憾的是、对于四个冗余输入、这种功能级别无法满足任何需求。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Vicente。  

    我有 4 个不同的信号、我尝试进行 2:1 选择、以便在其中一个信号消失时提供一些冗余。  上面的芯片适用于我们的应用、但我需要其中的 4 个、我只需要 8 个输出中的 2 个、因此它对于我需要的东西来说太大了。  对于 4 个信号中的每一个信号、其看起来与以下类似、将被复制 4 次:

    2 个时钟输入=> 1 个时钟已选择并在 PCB 上进行一些内部工作=>通过 1:2 扇出至下一个电路板。

    基本上是试图消除单点故障、以免破坏整个总线的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Craig:  
    我懂了。  
    我们没有一个 IC 能够在 4 个不同的输入信号上实现这一点。  

    CDCUN1208 或 DPLL 是您唯一可行的选择。  

    此致、  

    Vicente