This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:LMK1C1102

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1527808/lmk1c1102-lmk1c1102

器件型号:LMK1C1102

工具/软件:

尊敬的先生/女士:

我正在考虑使用 LMK1C1102 将晶体缓冲到 Cyclone 10 GX FPGA。 FPGA 的组由 1.8V 和 3V 供电。 通常、LMK1C1102 由 3.3V 而非 3V 供电。  我想知道的是、我能否提供一个由 3V 供电 的晶体到两个 LMK1C1102 缓冲器、一个由 3V 供电、另一个由 1.8V 供电。

此致

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:  
    遗憾的是、不符合 3.3V 电源的 VDD_MIN 规格。  

    客户可以将其降至 1.8V 或 2.5V。  

    此致、  

    Vicente