This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:10MHz 输出选项是否可用

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1527420/lmk6c-is-10mhz-output-option-available

器件型号:LMK6C

工具/软件:

您好:

我正在寻找 LMK6C 的 10MHz 输出选项。
根据数据表的以下说明、该器件似乎具有 10MHz 选项。



https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk6c.pdf

但是、当我确认了数据表的“订单质量“和“封装信息“时、 似乎有可用于 10MHz 的器件。
我们可以订购适用于 LMK6C 的 10MHz 输出选项吗?
 
https://www.ti.com/product/LMK6C#order-quality

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们尚未发布任何 LMK6C 的 10MHz 型号。 如果您愿意、可以联系我们的产品营销团队索取样品、讨论交货周期等  

    此致、  

    Connor