This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB800:XTAL 输入支持能力

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB800, CDCE813-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1528115/cdcdb800-xtal-input-support-capability

部件号:CDCDB800
Thread 中讨论的其他器件: CDCE813-Q1

工具/软件:

您好的团队、

CDCDB800 是否可以支持 XTAL 输入? 输入频率为 25MHz。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    CDCDB800 是时钟缓冲器、不支持晶体器件作为时钟输入。

    对于 25MHz 时钟生成、我推荐使用时钟发生器 CDCE813-Q1
    如果 CDCE813-Q1 是取决于应用要求的理想选择。

    此致、
    Octo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oct-San、

    感谢您的回答和器件建议。 输出格式为 LP-HCSL、因此 CDCE813-Q1 不适用于 THJS 机会。

    很抱歉我没有提到客户的要求、所以稍后我会告诉您。

    此致、

    山本俊介