This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:LMX2492

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1528100/lmx2492-lmx2492

器件型号:LMX2492

工具/软件:

请向我发送 LMX2492 的重离子测试报告、不胜感激。

 我的项目之一有兴趣使用 LMX2492(汽车版本)。

我需要提供 SEFI、SEU、失锁率以及在重离子测量过程中观察到的其他单粒子效应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farokh:

    LMX2492 不符合耐辐射应用要求、也没有这些测试报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farokh:

    LMX2492 不符合耐辐射应用要求、也没有这些测试报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 Kirby Kruckmeyer 的白皮书:Texas Instruments 的 LMX2492 14GHz PLL 的 TID 和 SEL 测试结果

    “在重离子测试期间、在使用的所有线性能量传递 (LET) 上检测到单粒子功能中断 (SEFI) 和失锁事件。 有时、DUT 会自行恢复。 在其他情况下、在通过 SPI 重写寄存器之前、DUT 将保持不运行状态。 在这两种情况下、均未回收使部件正常运行所需的电源。 有关 SEFI、SEU、失锁和其他单粒子效应的详细信息超出了本文的范围、稍后将对此进行讨论。 “

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farokh:

    我不知道我们对此器件进行了这个练习、但是、实际上我们没有向市场发布此耐辐射版本 LMX2492。  恐怕我无法将测试报告(如果有)分享给外部方。