This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01010:有关同步的问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01010, LMK01801, LMK01000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1529392/lmk01010-questions-about-sync

器件型号:LMK01010
Thread 中讨论的其他器件: LMK01801、 LMK01000

工具/软件:

我计划使用差分输入时钟和差分输出时钟。
每个输出通道的时钟应具有用于时序控制的延迟控制功能。
输出通道的时钟没有分频、仅使用延迟功能。
也就是说、输入时钟和输出时钟具有相同的频率。
我在 TI 发现的材料是 LMK01010。


1.请建议在可以控制输出通道延迟的时钟缓冲器中使用 IC。
2.如果我在 LMK01010 中使用输出通道的延迟功能而不使用 SYNC 和不分频、则输出通道的时钟是否会与输入时钟和输出同步、延迟为设定的延迟值?
3.即使输入时钟和输出时钟的频率相同、在对输出通道使用延迟函数时是否应该使用 SYNC 函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请查看下面我的反馈、如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    1.我认为 LMK01000 是我们的理想选择、适用于每个输出具有可编程延迟的缓冲器。 LMK01801 也是一种选择、但延迟仅可按每个组进行编程、而不能按单独的输出进行编程。  

    2.是的、 如果不使用分频和 SYNC、则输入到输出的延迟将保持恒定。 请记住、即使绕过延迟、也会有一些固定的传播延迟。  

    3.如果不使用分频器,则无需使用 SYNC 函数。  如果使用分频器、那么您需要进行同步以确保输入和输出之间的相位确定性。 SYNC 还会导致具有不同分频器设置的输出共用一个初始上升沿。  

    此致、  

    Connor