This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555-SP:兼容 3.3V 耐辐射 IC

Guru**** 2925730 points

Other Parts Discussed in Thread: SE555-SP, TLV4H390-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1529856/se555-sp-3-3v-compatible-rad-hard-ics

部件号:SE555-SP
主题: TLV4H390-SEP 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、我正在设计一个耐辐射电路、在输入状态发生变化后、需要在相对较长的持续时间 (100ms) 内锁存输出状态。 电路锁存输出 100ms 后、无论输入状态是否发生变化、都必须在 100ms 后快速禁用输出。 SE555-SP 或等效器件也可以实现此目的、但是、我必须使用 3.3V 电源为电路供电。 TI 是否有任何等效的耐辐射 3.3V 兼容时序 IC 可以实现 100ms 锁存输出状态并在之后快速关闭、无论输入状态是否发生变化? 另外、如果有一个同等的 COTS 部件用于原型设计、则更可取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    该电路可以由多 1 个 TLV4H390-SEP 通道组成。 如果输入具有低阻抗并且足够长的时间来通过二极管为电容器充电、则可以将放电时间设置为 100ms、并且 1 通道比较器就足够了。 如果要首先使锁存器、则需要更多通道、然后使用 RC 通过另一个比较器标记时间。