This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:外部 VCO

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1525374/lmx2492evm-external-vco

器件型号:LMX2492EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 论坛:

我刚刚通过移除 R6 和 R3_LF 连接外部 VCO、并通过一个 1nF 电容器将 RF_OUT 的 SMA 连接到 VCO RF_OUT 除以 16 (24GHz VCO 到 1.5GHz DIV)、并将 TP_VTUNE 连接到 VCO 的 VTUNE 端口。 我想知道 PLL 是否有连接外部 VCO 的任何其他要求、以及是否应在使用分频器时在 TICsPRO 中进行配置。

如果需要、我可以共享更多信息、例如有关如何连接所有设备的图片。

提前感谢、

Joaquín μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    在 TICS 中、只需将 VCO 频率更改为 1.5GHz

    最好使用屏蔽线将 TP_VTUNE 连接到 VCO 的 VTUNE 端口。  

    确保环路滤波器 (R2_LF、C2_LF、C1_LF//1nF) 仍然合适。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、延迟、在以这种方式测试之后、我们在 Vtune 中测得的电压为 2.1V、似乎已烧毁了 VCO 校准保险丝。 所以我们订购了一个新的并更换了它。 现在、在闭合环路之前、我们要测量 Vtune、其标称电压为 4.8V、该值对于我们的 VCO 来说很高 (0.35-1.45V)。 TICS PRO 中是否有任何有助于调节 VTUNE 灵敏度的参数? 通过更改 CPM_THR_HIGH 和 LOW、我们可以直接影响 Vtune 电压的限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:  

    在对论坛上关于在 VTUNE 上以不同电压运行 VCO 的一些研究和评论后、我认为可能需要使用外部硬件(通过分压器或衰减放大器)来配置设置。

    但是、我注意到、在用户指南中指导的配置步骤中、Vtune 上的可观察到的电压峰值约为 2.8V。现在、它们已达到最大值。 这可能是因为环路开路、并且如果没有反馈、系统会导致控制电压超出通常的工作范围吗?

    如果是这种情况、我假设请求斜降而不是斜升应该会导致电压相应地下降、对吧? 但是、如果电压仍然没有因缺少反馈而下降、那么尝试手动向 Vtune 施加稳定的 1V 电压来模拟 PLL 的闭环条件是否合理?

    感谢您深入了解这种方法在技术上是否可行、或者是否有更好的方法在环路打开时处理调优。

    提前感谢您的支持、
    Joaquín μ s