This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:通过 LMH7322 消除抖动

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7322, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1529168/lmk04832-jitter-cleaning-from-lmh7322

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMH7322、

工具/软件:

您好团队:

我的客户希望消除 LMH7322 输出的抖动、其抖动为 572fs、甚至更糟。
下面是 LMH7322 的 EC 表。

当输入 572fs 抖动时钟时、是否可以估算 LMK04832 的输出抖动性能。
输入时钟频率将为 1GHz。

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:  
    请让客户参考使用 PLLatinumSim。  
    它们还需要一个具有良好近端相位噪声的 VCXO、并需要对 PLLatinumSim 中的 VCO 增益进行建模。  

    此致、  

    Vicente