This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:频率偏移问题

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3555-Q1, TLC555, TLC555-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1526356/tlc555-frequency-offset-issue

器件型号:TLC555
主题中讨论的其他器件:TLC3555-Q1、、

工具/软件:

您好的团队、

我的客户在其工程中使用 TLC555DR。 他们希望输出频率保持在 155KHz 至 220KHz 之间。 客户希望知道如何将频率保持在此限制范围内、并且想知道此器件的频率偏移、因为他们在数据表中找不到此规格。 谢谢!

BR、

家气  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiaqi、

    在最新的 TLC555 PCN 之前、这将是一项非常简单的任务。 对于 TLC555-Q1 和 TLC3555-Q1、这仍然是一项简单的任务。

    所需的电源电压和输出占空比是多少? 他们更喜欢 TLC555-Q1 还是 TLC3555-Q1 ?

    、因为他们在数据表中找不到此规范。

    是的、正确。 这就是为什么现在很难保留这个窗口的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您是指客户需要迁移到 TLC555-Q1 以确保频率范围吗? 我们是否有一个描述详细信息的文件?  

    BR、

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiaqi、

    理想的 A 稳定频率基于这些低电平和高电平时间公式

    如果所需的频率与这些公式匹配、则一切都很好、无需担心。 150kHz 及更高频率远低于这个简单公式不再准确的范围

    一个更复杂的公式包括 传播延迟和产生的较大斜坡电压的因素。  

    因此、可以对 Ra、Rb、C 进行调优、以便使用具有特定传播延迟的样本获得正确的频率。  

    稍后(实际上现在已经发生了)PCN 会更改这些 传播延迟的值。 微调不会对新样本有效。 由于 PCN 是新版本、因此库存可能随附任一版本。 因此、应用需要两组 Ra、Rb、C 的调优值。我希望您能看到这个问题。

    TLC555-Q1 和 TLC3555-Q1 没有 PCN(传播延迟变化较小)、因此这些选项只需要一组 Ra、Rb、C 的调优值