This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:使用合成器进行频率编程和锁定时间测量

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1525334/lmx2595-set-of-frequencies-programming-and-lock-time-measurement-with-synthesizer

器件型号:LMX2595
Thread 中讨论的其他器件: LMX2594、 LMX2820

工具/软件:

您好:

我目前正在使用 LMX2595 合成器、并对其操作存在一些技术问题:

  1. 通过触发器控制进行频率编程:
    是否可以使用一组预定义的频率对 LMX2595 进行编程、以便在接收到触发信号(通过 GPIO 或 SPI 命令)后、合成器切换到设定的下一个频率? 如果没有使用触发器、如何执行此操作?  如果支持此功能、您能否指导我如何实现它、具体来说就是所需的配置设置或涉及的寄存器控制?

  2. 锁定时间测量:
    是否有方法可以测量发出频率变化命令后合成器锁定到特定频率所需的时间? 如果是、如果您对如何通过内部状态标志、GPIO 监控或任何可用的诊断输出准确计算或监控此锁定时间有任何建议、我将不胜感激。

您在上述要点方面的指导有助于优化我们应用中的跳频和测量序列。

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    您需要多少个频率集。

    若要测量锁定时间、请将 MUXOUT_LD_SEL 设置为 0x1、使用示波器测量 MUXout 引脚。 MUXout 将在编程期间变为低电平、并在锁定到新频率时恢复为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel、

    感谢您的建议。  

    它能够编程的最大频率数是多少? 我们需要大约 200 个频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    我们没有任何合成器能够支持 200 个频率随触发信号的变化。  

    您需要逐个对每个频率进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel、  

    它可以支持的最大频率数是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我、如何根据 设置的频率数量来实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    LMX2594 可以支持通过斜坡功能设置的两种频率、这肯定不足以支持您的应用。

    您可能需要在完全辅助模式下运行 LMX2594。 这样、您无需进行任何校准即可更改频率、PLL 锁定时间更短。

    您还可以在 InstCal 模式下考虑 LMX2820。 锁定时间可进一步缩短至 20µs 以下。

    有关详细信息、请阅读以下配套资料。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa336

    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa342

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel、

    感谢您提供有关使用完全辅助模式对 LMX2595 合成器进行编程的建议。 我们将继续这种做法。

    我们的要求是将合成器配置为在中的一组固定频率下运行 12.3GHz 至 14.3GHz 。 为此、请您提供以下指导:

    1.  需要修改哪些所有寄存器才能支持这一要求?

    2. 是否有特定顺序 为了实现正常功能、必须对这些寄存器进行哪些编程?

    您在概述必要的寄存器设置和建议的编程序列方面提供的帮助非常有价值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    应用手册 SNAA336概述了编程过程。

    12.3G 至 14.3GHz 在 VCO 频率范围内、您不需要 VCO 倍频器、因此只需更改 PLL_N、PLL_NUM、VCO_SEL、DACISET 和 CAPCTRL。 例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel、

    感谢您的答复。  我可以将这些更改应用于 TICS Pro 软件的默认配置吗? 或者、我还需要在那里进行其他一些更改吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    您可以设置 TICS Pro、以便根据所需的频率对器件进行编程和校准、然后执行寄存器读回以获取 VCO 参数。 重复此过程、为所需的所有频率构建 LUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Noel、  


    我按照以下步骤将合成器设置为完全辅助模式。 我针对所有所需频率读回了 R110、R111、R112 寄存器。 rb_VCO_CAPCTRL、rb_VCO_DACISET 的值如果我再次对其进行编程、则会发生变化。 会是这样吗? 在这种情况下、我可以考虑什么值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    每个频率都有自己的 CAPCTRL、DACISET 和 VCO_SEL、您应该为每个频率应用相应的值。