This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595 PLL 仿真和测量结果不匹配

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1528826/lmx2595-lmx2595-pll-simulation-and-measurement-results-do-not-match

器件型号:LMX2595

工具/软件:

您好:

如下图所示、LMX2595 PLL 仿真与测量结果不匹配。


LMX2595 输出用作 DAC 的采样时钟。 DAC 输出 100MHz 正弦波形。

在测试其相位噪声时、发现存在 200kHz 偏移处的峰值。

然而、根据 PLL 软件、没有这样的峰值。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo、

    模拟正确。

    您的仿真中的 Kvco 不正确。