This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61PD0A2:无法从 LMK61PDOA2 与 LMX2595EVM 一起使用的 Reference Pro 的 SPI 行获取输出。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61PD0A2, LMX2595, LMX2595EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1529198/lmk61pd0a2-unable-to-get-output-from-spi-lines-of-reference-pro-of-lmk61pdoa2-used-along-with-lmx2595evm

器件型号:LMK61PD0A2
主题中讨论的其他器件: LMX2595、 LMX2595EVM、 USB2ANY

工具/软件:

您好:  

我们目前正在使用 LMX2595 评估板、并将 LMK61PD0A2 用作参考时钟源。 但是、我们遇到了一个问题、即对 LMX2595 进行编程所需的 SPI 时钟不存在。

似乎未生成 LMK61PD0A2 的 SPI 时钟或未到达合成器板、导致对 LMX2595 进行编程失败。

您能否提供有关如何从 LMK61PD0A2 生成时钟输出的建议? 任何帮助解决这一问题的建议或指导都将非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能解释一下您尝试从 LMK61 生成的频率是多少吗? SPI 时钟应从 SPI 主机(例如:外部 USB2ANY 软件狗)生成。 LMK61 可用于为 LMX2595EVM 的 OSCin 输入生成干净的时钟源。  

    此致、  

    Connor