This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:手动引脚斜升

Guru**** 2952560 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1529508/lmx2594evm-manual-pin-ramping

器件型号:LMX2594EVM
主题 (LMX2594) 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好。

我想看看 lmx2594 数据表的图 28(手动引脚斜坡示例)的结果。

在 TICS Pro GUI 上、

我按如下所示设置配置。

然后、

点击“Clock Ramp“按钮时、

峰值从 2.4GHz 升至 2.4035GHz。

 再次点击“Clock Ramp“按钮时、

峰值 保持 在 2.4035 GHz。

但  再次点击“Clock Ramp“按钮时、

峰值从 2.4035GHz 移动到 2.407GHz。

从这一点开始 、每当 我点击 “Clock Ramp“按钮时、

峰值从 2.407GHz 移至  2.4035GHz、

或从 2.4035GHz 到 2.407GHz。

Summery、

2.4 => 2.4035 => 2.4035 <= 2.407

问题是什么?

我想看看

2.4 => 2.4025 => 2.405 => 2.4075 => 2.41 =>……

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请取消选中 RST 位、在手动斜坡模式下、此位应= 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    取消检查 RST 位后、

    2.4 => 2.403 => 2.4045 => 2.4075 => 2.4105 =>……

    因此、“RFoutA"的“的“速度频率“似乎就是这样

    0.003 => 0.0015 => 0.003 => 0.003 =>……

    我无法理解

    为什么是 0.003 和为什么是 0.0015。

    我认为“峰值频率“应该是 0.0025、

    因为我将“F_VCO"的“的“新加坡频率“设置为 10MHz、将“通道分频器“设置为 4。

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我得到的就是 2.5MHz step。

    您是否使用了频谱分析仪进行测量?