This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:自动保存寄存器和 EEPROM 文件的增强功能请求

Guru**** 2771025 points

Other Parts Discussed in Thread: TICSPRO-SW, LMK05318B, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1527397/ticspro-sw-enhancement-request-to-auto-save-register-and-eeprom-files

部件号:TICSPRO-SW
Thread 中讨论的其他器件: LMK05318BLMK5B12204

工具/软件:

尊敬的 Jennifer:

如果您在 TICS Pro 中进行了大量实验、不仅要保存 TCS 文件、还要导出寄存器和 EEPROM 文件、这会有点麻烦。  可以选择自动导出寄存器并将具有相同基本名称的 EEPROM 文件保存到与 TCS 文件相同的位置、这将非常方便。  可能是“base_name.reg.txt",“,"base_name.eeprom.txt"、"base_name.eeprom.txt"和“和"base_name.epr"“"base_name.epr"?“?</s>“

谢谢... George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    很抱歉错过此帖子。 我为网络同步器器件准备了 e2e 过滤器、并非专门为 TICSPro-SW。 Slight smileμ s

    我想详细了解您的 TICS Pro EEPROM 申请(我假设有关 LMK05318B 或 LMK5B12204)。

    实际上、您需要某种“全部保存“功能来自动将多个编程文件导出到一个目录、对吗?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉缺少此帖子。 我有适用于网络同步器器件的 e2e 过滤器、并非专门为 TICSPro-SW

    不用担心!

    基本上、您要求提供某种“全部保存“功能、该功能可以自动将多个编程文件导出到一个目录、正确吗?

    是的、就是这样。  一次保存所有文件不仅方便、它可以防止在您进行更改而忘记导出单个文件时出现问题。  我发现自己遇到过几次这样的情况:我保存了 TCS 和寄存器导出文件、但忘记切换到 EEPROM 页面并导出 EPR 文件、这导致了一些沮丧、因为我无法理解为什么我刚刚进行的更改在写入寄存器时有效、但在写入 EEPROM 时无效。  我想这适用于 TICS Pro 支持的任何器件、而不仅仅是我使用的两个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    感谢您的反馈。 这是我可以与软件团队一起提出的问题、我们可以努力在未来的版本中实现类似的功能。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jennifer!

    顺便说一下、如果您单击帖子上的“此解决了我的问题“按钮、然后尝试回复、您会得到“您的发布频率已超过允许的费率。 请等待 1 分钟再发帖。“ Slight smileμ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    该消息阻止程序是 e2e 上的一项新功能。 你必须等待 1 分钟,才能做另一个帖子. 我认为这是为了减少论坛上的垃圾邮件。

    此错误消息会减慢我的回复速度。 Joyμ s

    我现在将关闭该主题。 请再发帖咨询未来的问题。

    此致、

    Jennifer