This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1106:CDCLVC1106PWR

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1529172/cdclvc1106-cdclvc1106pwr

部件号:CDCLVC1106

工具/软件:

CDCLVC1106PWR  标记了 X 射线引线框中的差异、请查看以下差异、

请帮助说明为什么它显示差异? PCN 或说明可以提供什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在传入的 X 射线采样检查过程中、观察到 MPN CDCLVC1106PWR 在不同的生产日期代码中显示了两种不同的引线框布局。

    目前、我们无法找到任何公开提供的有关引线框更改的 PCN。 因此、希望确认此类引线框变化是常见且可接受的、并且不会影响产品的外形、时基故障或功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、让我再次与 PE 团队跟进  
    很抱歉耽误你的时间

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、  

    PE 团队称、 引线框 已 通过该器件的鉴定。  
    没有理由担心。  

    此致、  

    Vicente