This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:无输出

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1530895/cdce913-no-output

部件号:CDCE913

工具/软件:

您好 TI 团队、

当 24MHz 时钟通过 CDCE913 的引脚 1 输入时、在默认模式下没有引脚 11 的时钟输出。 根据 CDCE913 规范 7.3.2 中的说明、默认应为旁路输出。 请帮助进行检查。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它取决于 S0 输入:S0 必须为高电平才能启用 Y1 输出。 当 S0 =低电平时、Y1 在默认设置下为三态。

    采用这种方式使用:XIN/XOUT 上的 20MHz 晶振、Y1 在上电后输出 20MHz。