This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:XO_P 引脚输入电压范围

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1531119/lmk05318-xo_p-pin-input-voltage-range

器件型号:LMK05318

工具/软件:

您好专家、

手册的第 6 章规定最大输入电压为 2.5V、而第 7.3 章规定最大输入范围为 0-3.465V。 因此、如果提供 3.3V CMOS 输入时钟信号、是否存在问题?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    PRIREF 和 SECREF 引脚可接受 3.3V 输入、但 XO 输入引脚不可接受此输入。

    我们不建议超过 XO 的单端输入的 2.6V 摆幅。

    ...

    此致、

    Jennifer