This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:时钟和放大器;计时论坛

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, LMX2572LPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1531203/lmx2572-clock-timing-forum

器件型号:LMX2572

工具/软件:

你好。

我对 LMX2752LPEVM 有疑问。

我购买了 LMX2572LPEVM、并检查 LMX2572LP 的运行情况。

我能够确认射频频率正在传输。

我正在将要在 LMX2572LP 中设置的寄存器设置导出、并尝试将寄存器设置从我使用的器件 (FPGA) 写入 LMX2572LP。

LMX2572LPEVM 的 SPI 时钟 (SCK) 慢于 125kHz、因此我从 FPGA 写入了 SCK:5MHz、但写入的数据在寄存器中没有设置。

我使用示波器观察到 FPGA 的输出数据、并确认时序没有问题、但设置的数据未反映在寄存器中。

SPI-IF 或 SCK 是否有任何限制?

SCK 是否确实可以用于 75MHz?

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aihara-San:

    您需要修改多个电阻器以采用更高的 SPI 时钟频率。 将这些电阻器更改为 33Ω 或任何低于 100Ω 的值。