Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04832-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832-SP 主题中讨论的其他器件:LMK04832、
工具/软件:
希望大家都好。
我正在查看 TI 的 LMK04832 SEE 报告 和 2023 IEEE 论文*。
您能回答几个问题吗?
- 请参阅测试报告第 9 页: 在状态寄存器内容发生更改时、这是否准确地报告状态(即 PLL2 确实经历了重新锁定、VTUNE DAC 确实更改了设置)、或者这些内容是否为假、由辐射引起?
- 2023 年 IEEE 论文、第 4 页: 提到在事件发生之前、SEU 可能会导致输出与频率异相。 返回到原始阶段的唯一方法是复位器件吗?
- 请参阅测试报告第 6 页:是否正确理解配置寄存器是在运行之前编程的、并且在测试过程中未使用清理? 我们想验证没有 SEFI(即任何可编程寄存器没有变化)报告的结果是否适用于不定期重写配置寄存器的设计。
谢谢!
* 比较 MSU 和 TAMU 重离子测试结果和 SEUS 对 LMK04832-SP 的评估输出依赖性 由柯比 Kruckmeyer; Texas Instruments ,圣克拉拉, CA. USA, RAM Gooty; Texas Instruments、Tucson、AZ、USA、Samantha Williams; Texas Instruments、Dallas、TX、USA、Vibhu Vanjari; 美国加利福尼亚州圣克拉拉的 Texas Instruments 和 Derek Payne;Texas Instruments、 Federal Way, WA, USA.