This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:关于 LMH1983 的内部寄存器

Guru**** 2958910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1527683/lmh1983-regarding-the-internal-registers-of-the-lmh1983

器件型号:LMH1983

工具/软件:

您好的团队、

请告诉我内部寄存器地址 0x12 对齐控制位 0 中的 TOF2_INIT。

我的理解是否正确、即仅当 TOF2_INIT Align_Mode 设置为“01"时“时才应将 TOF2_INIT 设置为“1"?“?

(TOF2_INIT Align_Mode 设置为“00",“,"10"、"10"或“或"11"“"11"时“时不“不使用 TOF2_INIT)

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyhei:

    当需要进行对齐时、将 TOFx_INIT 位编程为=1。  

    仅当对齐模式不等于 0x3 时、才能进行对齐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    我理解 TOFx_INIT_=1 时的情况。

    我的理解是否正确?

    ・在一次性手动对齐模式下、需要设置 TOFx_INIT。

    ・要对齐、需向 TOFx_INIT 位写入 1、因此当 TOFx_INIT 位为 0 时、不会发生对齐。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    没错。 请注意、TOFx_INIT 位会自行清除。 这意味着写入 TOFx_INIT = 1 后、会发生对齐、该位将返回到= 0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    我忽略了数据表中的以下一句。(8.3.11 TOF2 和 TOF3 对齐)

    “向该位写入 1 的同时还将 TOF2 对齐模式设置为除 3(从不对齐)之外的任何值、将导致 TOF2 立即复位其相位。“

    对齐模式与 TOFx_INIT 位之间的对应表是否如下所示? 以上文本是否匹配?

    对齐模式 TOFx_init='1' TOFx_INIT_=“0"</s>“
    0(自动对齐) 立即对齐 当输入和输出视频帧之间的相位差超过 IC 内设置的阈值时、会发生对齐
    1(一次性手动对齐) 对齐在 PLL 锁定后的视频帧开始时发生一次 -
    2(始终对齐) 立即对齐 每个视频帧都会对齐
    3(从不对齐) 不会发生对齐 不会发生对齐

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    实际上、我不清楚这些对齐模式的运行情况。

    但根据数据表、预计从不对齐、使 TOFx_INIT_=1 将执行一次对齐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    我明白。 是否有人可以详细解释对齐模式? 我将创建一个新主题并再次询问。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    好的,我会关闭这个帖子,让新的帖子打开一个星期,希望有人能帮助你。