This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:使用有源环路滤波器时的 VCO 输入电压范围

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1530134/lmx2820-vco-input-voltage-range-when-using-an-active-loop-filter

器件型号:LMX2820

工具/软件:

你好。

我想在 LMX2820 的评估板上使用有源环路滤波器。

我在评估板上安装了运算放大器时、PLL 没有锁定在 9GHz 的输出频率。

因此、我在外部板上实现了有源环路滤波器并将其输入到 Vtune 终端、然后锁定在 9GHz。

当我对运算放大器施加±6V 的电压时、输出频率已锁定、因此安装在评估板上的运算放大器的输出电压似乎不满足 VCO 要求的输入电压范围。

因此、在向 VCO 施加电压时、我想知道可从运算放大器输入的最大±μ V 电压范围。

此致、

Sambayashi Atsurou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sambayashi-San:

    该评估板可以在板上安装单电源运算放大器。 如果您的运算放大器需要+/-电源、则必须在单独的板上实施运算放大器。 如果运算放大器可以支持单个 12V 电源、则您可以将其放置在评估板上并对 VCCAMP 施加 12V 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    我知道单电源运算放大器可以 对 VCCAMP 施加 12V 电压。

    如果我想  在单独的电路板上使用需要+/-电源的运算放大器、 可输入到 LMX2820 的内置 VCO 的最大±μ V 电压是多少?

    此致、

    Sambayashi Atsurou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sambayashi-San:

    内部 VCO Vtune 为 0.3V - 2.3V。