This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:使用和未使用的引脚的端接。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1530674/lmx2615-sp-termination-of-pins-both-used-and-unused

器件型号:LMX2615-SP

工具/软件:

第 1 部分(电容连接)

引脚 25、41 和 57((VCC MASH、VCCVCO2 和 VCCVCO 分别)可以使用常见的 10uF 电容

或者、也应该分别使用 10uF 电容单独端接它们。

如果使用共模电容、则可能会产生什么后果。

第–2 部分(电阻端接)

数据表建议端接并行引脚控制引脚 (3、4、15、16、17、 18、19 和 20) 乘以 1k Ω 电阻。

此端接的使用原理以及为何使用 1.8K Ω 电阻器端接 1K Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    1.每个引脚都需要一个单独的接地旁路电容器。

    2.这些引脚决定了器件的运行模式、必须设置为高电平或低电平状态。  可以直接将它们连接到 Vcc 或接地。 您也可以通过通常小于或等于 10kΩ 的电阻将它们连接到电源轨。