This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204P:VDD = 1.8V 时的 VAC_REF 电压

Guru**** 2530660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1532242/lmk1d1204p-vac_ref-voltage-at-vdd-1-8v

器件型号:LMK1D1204P

工具/软件:

您好:

数据表指定了处于 VDD ILOAD=2.5V 且 ILOAD=100uA 时的 VAC_REF。


VDD = 1.8V 和 Iload=100uA 时是多少?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    当 VDD = 1.8V 时、典型 VAC_REF 为 1.1V。

    谢谢、

    Michael