This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:软件复位后无时钟输出

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1532063/lmk05318b-no-clock-output-after-sw-reset

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: TICSPRO-SW

工具/软件:

我已使用 TICS Pro 软件创建配置:  

e2e.ti.com/.../setup_5F00_v3.tcs

我假设采用 LMK05318B 数据表中所述的 9.5.5 通用寄存器编程序列、但在应用软复位时钟输出后会被禁用。 在应用软复位之前、我可以看到时钟正在生成、但抖动会很大。 我应该检查什么来诊断问题?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以看到 APLL1 环路滤波器设置为 0。 这背后的意图是什么?

    我们建议加载具有优化 APLL 环路滤波器设置的 EVM 默认值、然后根据中所需的配置修改配置 向导 链接。

    此外、确保安装了最新的 TICSPRO-SW GUI (v1.7.9.0)

    此致、

    Jennifer