This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12212EVM:Ch11

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1526330/lmk5b12212evm-ch11

器件型号:LMK5B12212EVM
主题中讨论的其他器件:LMK5B12212

工具/软件:

尊敬的团队:  

我的客户正在使用 312.5MHz 评估 LMK5B12212 EVM、他们配置 TICS Pro、并可生成 312.5MHz  时钟输出。 但是、客户遇到了一些问题。  

1、配置 TICS Pro 并 通过 TICS Pro 对配置进行编程、但对 EVM 进行下电上电仍需要重新编程?

 

2. CH0 ~ Ch11 设置为 312.5MHz、但通道 1 和 CH11 摆幅电平不同。  

随附的是客户 TCS 文件、您是否可以帮助查看客户设置?

e2e.ti.com/.../LMK5B12212.tcs

谢谢、此致

Chou Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    我们这款设备的专家目前已不在办公室、明天将回来。 请期待届时作出答复。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:  

    若要从 EEPROM 映像引导、需要在 TICS Pro 中的 EEPROM 编程页面选中“Enable EEPROM Overlay on POR“框。 否则、器件将从 ROM 映像引导、而不会从 EEPROM 加载值。 如果这对我有帮助、请告诉我。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:  

    感谢您的反馈、我可以知道客户的第二个问题吗?

    您能帮助查看客户 TCS 文件吗? VCM 约为 0.1~ 0.2V、具有 LVDS 输出。  

    客户需要通过 FPGA 确认信号电平。  

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:  

    我看不到 TCS 文件有任何明显的问题。 您能否确认它们使用与 OUT0 和 OUT11 相同类型的电缆/探头进行测量? 我想这是测量设置问题、而不是寄存器配置问题。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Connor:  

    我们发现 VCM 问题源于 EVM 设计中不同通道的硬件配置差异。  

    但是、客户仍然无法  通过在 POR 和 PDN 上检查启用 EEPROM 覆盖来对 EEPORM 进行编程、但器件上电后仍然没有输出。  

    另一个问题是客户是否希望使用 SYSREF 同步多个 LMK5B12212、客户是否想确认可使用哪个输入引脚来同步 SYSREF?

    谢谢、此致

    Eddie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    1. 是否提供了外部 XO 输入? 我看到.tcs 设置将 60MHz 作为 XO 输入。 板载 TCXO 是 48MHz。 他们需要通过跳线设置禁用板载 TCXO、然后通过 SMA 连接器提供外部 60MHz 输入。
      1. 请确认他们是否已完成此操作。 否则、不会显示输出、因为 APLL 无法锁定。
    2. 能否提供有关 SYSREF 输入的更多详细信息? 这是单个脉冲还是连续波形? 频率是多少?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:  

    客户实际将 48MHz 用于 XO 输入、而不是 60MHz。  如何确认 EEPROM 程序 成功?  

    客户的另一个问题是他们是否启用 GPIO1 作为 SYNC 引脚、GPIO 输入:高“电平信号是否会复位 LMK5B12212 时钟输出?

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    #1

    然后、提供的 TCS 不正确、因为 XO 输入和 APLL 寄存器设置已针对 60MHz 输入进行配置。

    我已将新配置更新为 48MHz XO 输入:

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_LMK5B12212_5F00_XO_3D00_48MHz:5F00_OUT_3D00_312.5M_5F00_2025_2D00_06_2D00_25.TCS

    #2.

    此外、您能详细说明一下如何进行探测吗? 是通过 Hi-Z 单端实现的吗? 差分探头?

    #3.

    我看到输出格式设置为 LVDS。 如果对输出进行直流耦合、请确保通过 100 欧姆差分电阻器正确端接输出;如果进行交流耦合、请确保通过每个 P 和 N 桥臂上的 50 欧姆电阻器连接到 GND。

    此致、

    Jennifer