This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:LMK05318 配置保持和时钟输出问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05318B, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1523936/lmk05318-issue-with-lmk05318-configuration-retention-and-clock-output

器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用 LMK05318 器件、但面临一个问题、即编程后配置不会持续存在。 虽然编程过程成功完成、但设置不会保留在器件上。

以下是我目前为止尝试过的方法:

  • 已加载 .tcs 配置文件并使用  “写入所有寄存器“  选项(适用于 RAM)。
  • 已使用  “对 EEPROM“  永久存储配置的选项。

尽管执行了这些步骤、但我在探测时没有观察到任何输出时钟。 此外、I2C 总线扫描会确认地址处的器件检测  0x64 、因此通信似乎正常工作。

您能否建议正确的步骤以确保配置正确写入 EEPROM 并在下电上电后保留?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil、

    LMK05318 B 或 LMK05318?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:  
    我正在使用  LMK05318

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil、

    1. 我们强烈建议客户使用 LMK05318 B 因为这是添加了特性改进和寄存器功能的最新器件。 B 版本与 LMK05318(非 B)软件兼容、可轻松从非 B 转换到 B
    2. 当您说“设置未保留“时、您能否澄清一下是否不保留任何寄存器或某些寄存器?
      1. 在对 EEPROM 进行编程之前和之后、请提供从 R0 到 R411 的寄存器回读+发出 PDN 切换。
    3. 我注意到、您使用的 TICS Pro 适用于“B"版本“版本、而不是非 B 版本 “B"增加“增加了“非 B“上不存在的寄存器/功能。 您可能尝试将仅“B"寄存“寄存器写入非 B、这就是您看不到预期输出的原因。
      1. 请尝试使用 LMK05318 配置文件进行编程、最好改用 B 版本。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:
    感谢您的回答。

    我们目前正在使用  LMK05318  而且需要更新时钟配置。 但是、我们注意到了这一点  TICS Pro v1.7.9.0  仅提供对的支持  LMK05318B  来控制该器件。

    由于我们计划在未来的板版本(因为它与封装兼容)中迁移到 LMK05318B、因此我们正在寻找一种对当前 LMK05318 器件进行编程的权变措施。

    请确认:

    1. 是否有方法对进行编程  LMK05318  使用 TICS Pro(即使未明确列出)?
    2. 可以安全使用吗  LMK05318B 配置文件  来通过 EEPROM 对 LMK05318 进行配置和编程?
    3. 对于非 B 器件使用 B 修订版本曲线时、我们是否应该注意任何具体的寄存器差异或限制?

    我们将感谢使用当前版本的 TICS Pro 对 LMK05318 进行编程的任何指导或建议步骤。

    提前感谢!
    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil、

    1. TICS Pro 上有一个可供使用的 LMK05318(非 B)配置文件。 请转到 Select Device -> Network Synchronizer Clock -> LMK05318。 请记住、由于非 B 版本是较旧的版本、因此 B 器件获取更多软件更新、因此 GUI 看起来会有所不同。
    2. 您可以使用中的“向后兼容“选项 B 在向导的第一页中找到的配置文件。 这基本上会针对非 B 操作设置寄存器。
    3. 请参阅此幻灯片、了解非 B 和-B 之间的寄存器更改:
      1. e2e.ti.com/.../LMK05318B-Register-Changes.pptx
    4. 摘要说明:
      1. LMK05318 B 支持 APLL1 的可编程 24 位分子和 24 位分母、适用于自由运行用例。
      2. LMK05318 B 允许可编程 APLL2 分母。
      3. LMK05318 B 可以为交流缓冲器选择 50mV 和 200mV 迟滞。 还为 PRIREF 和 SECREF 添加了直流缓冲器、以在低频输入 (<8kHz) 下提供更强大的支持。
      4. LMK05318 B BAW VCO (VCBO) 支持更大的频率上拉能力(非 B 版本为±50ppm、B 版本为±100ppm)。
      5. LMK05318 B DPLL 保持性能得到了改进。
      6. LMK05318 B 在反馈路径和基准路径中具有随机延迟发生器、可减少 DCO 模式杂散、减少相位噪声下降并减少温度转换期间的随机相位突变。

    如果您还有其他问题、请告诉我!

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenifer:

    对延迟响应表示歉意。

    我使用 TICS Pro 中的 LMK05318(非 B)配置文件对配置进行编程。 我通过选择了器件  依次选择 Device→Network Synchronizer Clock→LMK05318 、并启用  向后兼容性  选项。

    GUI 在地址检测从器件  0x64  使用已启用向后兼容性的 LMK05318B 曲线时。 我做了一个  写入所有寄存器  运行、并且 GUI 确认 EEPROM 编程已完成。

    但是、在探测该器件时、我没有看到任何时钟输出。

    您能否为对 LMK05318 进行编程以确保时钟输出处于运行状态的正确程序提供建议?

    此外、我想知道是否可以通过连接 I2C 的主器件(例如 FPGA)远程对 LMK05318 进行编程、而无需使用 USB2ANY 和 TICS Pro。 如果是、建议将配置写入 LMK05318 器件的步骤序列是什么?

    提前感谢您的支持。

    此致、
    Sunil Shailon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil、

    #1

    您能否共享您使用的.tcs 文件? 这是意料之外的行为。

    #2.
    此外、请通过转到执行状态寄存器回读 链路状态 页面、然后在对器件进行编程后点击“Read Status“。

    #3.

    是的、I2C 控制器编程是绝对可行的。 USB2ANY 所做的只是将 I2C 转换为 USB、以便用户能够与 PC 通信。

    建议的编程步骤可在数据表中找到。

    ...

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../JAA1_5F00_48M.tcse2e.ti.com/.../JAA2_5F00_48M.tcs
    请找到附件中的配置以供您参考。 附加的 2 个 TCS 文件。  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil、

    感谢文件。 通过编程回读后、您能否发送“读取状态“页面的屏幕截图?

    此致、

    Jennifer