This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:POR 后的默认输出格式

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1533146/lmk04832-default-output-format-after-por

器件型号:LMK04832

工具/软件:

您好、

您能否指导在 POR 后如何在不设置 SPI 的情况下将 OSCout_FMT 类型转换为 LVCMOS?

如果没有、是否有任何方法包括 h/w 设置和 s/w 设置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法实现。 根据寄存器映射、POR 默认值为 LVPECL 1600mV。 如果在启动后不使用不同的 OSCout_FMT 字段值对寄存器 0x138 进行编程、则无法更改该值。