This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:LMH1983 的 PLL1 无法锁定

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1528958/lmh1983-pll1-of-lmh1983-cannot-be-locked

器件型号:LMH1983
主题中讨论的其他器件: LMH1981

工具/软件:

尊敬的团队:

客户解决方案是 LMH1981+LMH1983。 当前的问题是 1983 能够识别同步锁输入的信号格式、其中没有基准为低电平、没有锁定为高电平。 读取寄存器 1983 的 pll1 未锁定、pll2-4 处于锁定状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    这可能是硬件和/或软件问题。  能否使用示波器检查 VCXO 的控制电压? 带和不带参考视频的控制电压是多少?  

    我们的团队对 LMH 器件的支持非常有限。 如果您需要更快的响应、请尝试从旧的 E2E 帖子中找到建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    没有基准电压约为 1.2V、有时约为 3.2V。

    在 LMH1983 上使用同步锁时、在不进行额外配置的情况下使用默认配置是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    如果没有基准视频、控制电压介于 1.2V 和 3.2V 之间、没关系。 参考视频的控制电压是多少? 我想了解 PLL1 是否锁定。

    在 POR 或软复位后、器件处于同步锁定模式。 但是、我不知道这种器件默认配置是否足以实现正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    参考视频中的控制电压约为 3.2V。您能否为 LMH1983 提供调试软件? 官方网站上仅提供 EVKIT 的用户手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    3.2V 意味着 PLL1 没有锁定。  

    您能否确认可以对器件进行编程?

    您能分享您的原理图吗?