This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:查询 SPI 的 IO 逻辑 (LMX2820 naad LMX2595

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1532550/lmx2820-query-on-io-logic-of-spi-lmx2820-naad-lmx2595

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件:LMX2595

工具/软件:

我们使用的是  LMX2595   LMX2820  合成器、并希望您澄清以下 SPI 接口和逻辑电平兼容性点:

  1. LMX2595–具有 1.8V 逻辑的 SPI:

    • 如果我们将 1.8V 逻辑用于 SPI 接口、是否需要将外部的任何电源输入(例如 VIO) 连接)连接到 1.8V、以确保正确的逻辑电平匹配?

    • 在这种情况下、MUXOUT 引脚支持什么逻辑电平?

  2. LMX2820–SPI 和逻辑电平注意事项:

    • LMX2820 是否需要外部 1.8V 电源来支持 1.8V SPI 逻辑?

    • 我们计划将 SDI、SCLK 和 CS 引脚连接到 MCU 的 1.8V 逻辑组、同时将 MUXOUT(用于 SPI 回读)连接到 3.3V 逻辑域。

      • 此逻辑电平不匹配是否会导致任何问题或损坏?  

      • 是否有任何配置或配置可用于使 MUXOUT 引脚输出 1.8V 逻辑以匹配其余 SPI 线路?

  3. 通用 SPI 接口(适用于两个器件):

    • SPI 线路上是否需要任何建议的上拉或下拉电阻器?

    • SPI 总线能否与其他器件在共享模式(多从配置)下使用、是否需要采取任何预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mamatha:

    这些芯片的电源电压为 3.3V、因此逻辑输出也为 3.3V。 您可以使用电阻器将 3.3V 转换为 1.8V、也可以使用电压转换器来降低电压。

    对于逻辑输入、最小值为 VIH 为 1.4V。  

    SDI、SCK 可与其他器件共享、CS 必须单独。 MUXOUT(配置为串行数据输出时)可共享、但需要在从其他器件读回时将其配置为 Hi-Z。