This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:将 LMX2592 安装在 LMX2572 电路板上

Guru**** 2573805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1531886/lmx2592-mount-the-lmx2592-on-the-lmx2572-circuit-board

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件:LMX2572

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户已评估 LMX2572、并拥有 LMX2572 的原型板。
这时、他们希望评估 LMX2592、并希望将 LMX2592 安装在 LMX2572 电路板上。
这两种产品之间存在以下引脚差异。

    :  
引脚 32:NC      :   RampDir
引脚 30:NC      :   RampClk
引脚 28:NC      :   SysRefReq
引脚 5 :NC      :   同步  

即使将 LMX2592 安装在 LMX2572 电路板上、是否也可以进行评估?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomia-San:

    这些器件引脚兼容。  

    对于您提到的这些引脚、使用 LMX2592 将其保持未连接状态。

    不要忘记使用 LMX2592 上拉 RFout 引脚、LMX2572 不需要外部上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel-san:

    当将 LMX2592 安装在  LMX2572 电路板上的时、是否应  缩小 LMX2572 (RampDir、RampClk、SysRefReq、SYNC) 的布线? 还是可以保留这些线原样?

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomia-San:

    您可以按原样保留这些线。