This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214 PLL 已解锁

Guru**** 2572835 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1527094/cdci6214-cdci6214-pll-is-unlocked

部件号:CDCI6214

工具/软件:

您好、

我们面临的问题如下。

- CDCI6214 PLL 有时仅在 20 多个板中的一个板上解锁。

我们的系统在启动时运行 PLL 校准。

- PLL 校准

  步骤 1. 将 RESETN (#9) 从 L 设置为 H

  步骤 2. 读取 STATUS1 并检查 LOCK_DET。 (等待 5ms)

   步骤 3. 读取 STATUS1 并检查 LOCK_DET。  (等待 5ms)

  ...

在上述流程中、我们发现 STATUS1 存在以下差异。

STATUS1

正常/故障电路板

(PLL 已锁定)

故障 板

(PLL 已解锁)

第一次读取

0C30h

[10]:PLL_VCO_CAL_READY =1

[0]:lock_det = 0

0C30h

[10]:PLL_VCO_CAL_READY =1

[0]:lock_det = 0

第 2 次读取

0C2Dh(完成)

[10]:PLL_VCO_CAL_READY =1

[0]:lock_det = 1

042Ch

[10]:PLL_VCO_CAL_READY = 0

[0]:lock_det = 0

第 3 次至第 100 次读取 -

042Ch(始终)

[10]:PLL_VCO_CAL_READY = 0

[0]:lock_det = 0

有关其他调查结果、请参阅以下内容。

-即使 CDCI6214 所有电源 (1.8V) 都来自外部直流电源,也会出现该问题。

-在多个板间输入时钟的振幅、TR/TF 或抖动没有差异。

-几个板之间的其他寄存器存在一些差异

寄存器

正常/故障电路板

(PLL 已锁定)

故障 板

(PLL 已解锁)

STATUS0 (06h) 08ECh 19 欧洲中部夏令时间
STATUS1 (07h) 0C2Dh 042Ch
12h 永远都可以 始终变量
17h 0583h 0503h

 

关于 CDCI6214、我有以下问题。

如果 PLL_VCO_CAL_READY (STATUS1[10]) 为 0、是否意味着内部 LDO 无法工作?

2. 第一次读取时 PLL_VCO_CAL_READY 为 1、 但  故障板的第二次读取时变为 0。

  是什么导致 PLL_VCO_CAL_READY 变为 1 到 0?

3.这些寄存器是否可能与该问题有关?

  请详细说明正常情况和故障情况之间的差异。

  -  STATUS0 (06h)

  -  STATUS1 (07h)

  - 17h

本文附件是我们围绕 CDCI6214 的原理图。

谢谢、此致、

Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagi

    我来与设计人员讨论一下  PLL_VCO_CAL_READY 位。 同时、您是否可以 看到切换恢复或 swrst 会导致 PLL 锁定?

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS、

    我们尝试了以下寄存器切换。

    - Recal (GENERIC0[4]):没有 变化

    - swrst (GENERIC0[2]): 与硬件复位相同(有时解锁)

    谢谢、此致、

    Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagi

    您是否还能向我们提供器件的编程配置? 我们将尝试在工作台上重复此问题。

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS、

    是的、我们提供寄存器和 EEPROM 配置。

      e2e.ti.com/.../8233.HexRegisterValues.txt

    谢谢、此致、

    Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagi

    感谢您的配置。 通过基准测试、我无法重现此问题、也看不到可能导致此问题的配置问题。 我正在与我们的设计人员继续讨论、但我怀疑这可能会成为一个 QEM 案例。 您是否还进行了 ABA 交换? 此问题是出在器件还是电路板上? 您还说总共有 20 块以上的电路板、您能提供更准确的数量吗?

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS、

    -您是否进行过 ABA 交换?

      不、还没有。 (因为有打破它的风险)

    此问题是否出在部件或主板?

      这可能是部件问题。

    - 你也说有总共“20 多个板“,你能提供一个更准确的数字吗?

       这次大规模生产数量为 20 块板。

      但我们已经确认了大约 70 块电路板、包括原型。

    谢谢、此致、

    Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagi

    在与我们的设计人员讨论后、您是否可以尝试切换 R5[10]并回读  PLL_VCO_CAL_READY 状态?

    默认情况下、该位为 0、因此请对良好和不良的电路板执行以下操作:

    上电->读取 PLL_VCO_CAL_READY 状态->将 R5[10]设置为 1 ->读取 PLL_VCO_CAL_READY 状态->将 R5[10]设置为 0 ->读取 PLL_VCO_CAL_READY 状态  

    谢谢你。

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS、

    我们 错了。

    PLL_VCO_CAL_READY 始终为 1、因此我们应该已选中 LOCK_DET_a

    STATUS1

    正常/故障电路板

    (PLL 已锁定)

    故障 板

    (PLL 已解锁)

    解决方案

    0C2Dh

    [11]: lock_det_a =1

    [10]:PLL_VCO_CAL_READY =1

    [0]:lock_det = 1

    042Ch

    [11]:lock_det_a =0

    [10]:PLL_VCO_CAL_READY =1

    [0]:lock_det = 0

    POWER1[10]:0 -> 1

    002Eh

    [11]: lock_det_a =0

    [10]:PLL_VCO_CAL_READY = 0

    [0]:lock_det = 0

    002 通道

    [11]: lock_det_a  =0

    [10]:PLL_VCO_CAL_READY = 0

    [0]:lock_det = 0

    POWER1[10]:1 -> 0

    0C2Fh

    [11]: lock_det_a =1

    [10]:PLL_VCO_CAL_READY =1

    [0]:lock_det = 1

    042Ch

    [11]: lock_det_a  =0

    [10]:PLL_VCO_CAL_READY =1

    [0]:lock_det = 0

    此问题是否是由于部件内部缺陷造成的?

    谢谢、此致、

    Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagi

    从您提供的信息中可以看出。 您能否向我们发送顶部标记并开始 QEM?

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS、

    是的、我们发送了 顶部标记。

    - CDCI 6214A1 TI 421 AF78 A1

    我们还能做些什么吗?

     您是否会告诉我 QEM 是否有任何更新?

    谢谢、此致、

    Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagi

    您能否比较好器件和坏器件的电流消耗?

    对于 QEM、您可以运送故障器件和良好器件吗? 进行比较对调试很有帮助。  

    请告诉我 ABA 交换的结果(我认为需要提交 QEM)。

    是的、我会让您了解 QEM 的最新状态。

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS、

    我们   对电流消耗进行了比较。

    电流[mA]

    故障板/坏件 (A)

    (PLL 已锁定)  

    故障板/坏件 (A)

    (PLL 已解锁)  

    故障板/正常部件 (B)

    (PLL 已锁定)

    IDD(总计) 54.4. 63.7. 51.8
    VDDREF 3.4. 4.9. 3.5
    VDDVCO 14.5. 14.2. 14.3.
    VDDO12 19.1. 17.6. 17.5.
    VDDO34 17.4. 27.0 16.5.

    我们可以发运这些器件、但 当我们尝试执行 ABA 交换时、损坏的器件已损坏。 (#2、3)

     QEM 是否 可能出现 这种情况的坏部分?

    谢谢、此致、

    Nagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagi

    我认为在这种情况下、器件无法实现 QEM。

    您是否有另一个故障器件表现出可发送的相同行为?

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem、

    没有、我们没有。

    如果 下次有、我们会重试。

    谢谢、此致、

    Nagi