This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1108:移除输入时钟时、LMKDB1108 上的 LOS#不会变为低电平

Guru**** 2904880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1532348/lmkdb1108-los-on-lmkdb1108-not-going-low-when-input-clock-removed

器件型号:LMKDB1108

工具/软件:

从输入中移除时钟后、我无法使 LOS#变为低电平。  

            1) 是否有任何可以屏蔽 LOS#事件的寄存器位?   

            2) 有什么东西可以禁用 LOS#功能?  示例-> vPWRGD/PWRDN#在上电后置为低电平到很长时间?  等等?

            3) 什么电压阈值会导致 LOS#变为低电平?  它是输入端的静态直流值吗?  如果是、为了使 LOS#变为低电平、每个桥臂 (+和-) 上的 DC 值需要是什么?   

            4) 当输入时钟停止切换时 LOS#是否变为低电平?  如果当时钟停止时两个输入彼此附近悬空、噪声是否会导致差分输入接收器抖动而不触发 LOS#事件?    

谢谢你  

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    默认情况下 LOS#功能应该处于活动状态、因此您的问题有点令人费解。

    我将所有这些问题都转发给了设计人员、我有几个问题。

    何时将 PWRGD_PWRDN#引脚移至高电平? 您是否在输入时钟处于活动状态之前将其置为高电平? 您是否在任何时候在高和低之间来回移动它?

    此外、还有一个已知问题、即当 AOD 被禁用(寄存器 4 的位 4)时、LOS#不会变为低电平。 您是否可能意外地将其设置为较低的值? 以及您如何与该器件连接/编程?

    谢谢、

    Michael