This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:关于 LMH1983 对齐模式的操作

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1530585/lmh1983-regarding-the-operation-of-the-alignment-mode-of-lmh1983

器件型号:LMH1983

工具/软件:

您好的团队、

关于 LMH1983 对齐模式的运行、以下理解是否正确?

对齐模式 TOFx_init='1' TOFx_INIT_=“0"</s>“
0(自动对齐) 立即对齐 当输入和输出视频帧之间的相位差超过 IC 内设置的阈值时、会发生对齐
1(一次性手动对齐) 立即对齐 -
2(始终对齐) 立即对齐 每个视频帧都会对齐
3(从不对齐) 不会发生对齐 不会发生对齐

设置 1(一次性手动对齐)时、理解必须设置 TOFx_INIT_=“1"是否“是否正确?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    由于没有人知道答案、我将关闭这篇文章。