This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1102:TI 是否有用于 200MHz 的 2:1 LVDS 时钟多路复用器(如 Renesas 854S01I)?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1202, LMK1D2104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1533527/lmkdb1102-does-ti-have-a-2-1-lvds-clock-mux-like-renesas-854s01i-for-200-mhz

器件型号:LMKDB1102
主题中讨论的其他器件:LMKDB1202、 LMK1D2104

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在寻找一款具有以下要求的 2:1 时钟多路复用器:

  • 输入:LVDS(2 个时钟源)

  • 输出:LVDS(1 个输出)

  • 最大频率:高达 200MHz  

  • 应用:简单的源选择以驱动单个 LVDS 时钟负载

  • 功能类似于:Renesas 854S01I

我之前尝试过时钟缓冲器和多路复用器的产品系列、但找不到任何与这些要求完全匹配的器件。

TI 是否提供符合这些规格的器件?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:


    接下来是我之前在此主题上发布的问题。 如果您有任何更新或进一步的指导、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SJP、  
    我们没有这样的 2:1 器件。  
    LMKDB1202 是最接近的选项、但输出为 LP-HCSL。  
    我们还推出了 LMK1D2104。 这些输出是 LVDS。  
    有最接近的选项。  

    此致、  

    Vicente