This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:针对低相位噪声时钟分配的时钟抖动清除器和倍频器元件建议

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572LP, LMK04832, CDCE6214, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1534926/lmk04832-clock-jitter-cleaner-and-frequency-multiplier-component-suggestions-for-low-phase-noise-clock-distribution

器件型号:LMK04832
Thread 中讨论的其他器件: CDCE6214、 LMX2820、LMX2594、LMX2572LP

工具/软件:

您好:

我目前正在从事一项设计、该设计需要将 100MHz 超低相位噪声时钟信号转换为 200MHz、以便在时钟分配架构中使用。

我们无法在 200MHz 采购符合严格相位噪声性能要求的振荡器、但找到了更合适的 100MHz 替代产品。

对于这种以极小的附加抖动和相位噪声降级将 100MHz 转换为 200MHz 的应用、TI 会建议使用哪些产品?  

提前感谢您的帮助。

此致

Josh Fuller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、  
    在这种情况下、可以选择使用 LMK04832 等器件、但考虑到输出的数量、使用该器件会有点过载。  

    我们有 CDCE6214 等时钟发生器、但如果抖动是最终问题、您希望为 ADC 计时、那么这些器件的性能不是最佳选择。  

    我认为、您最好的选择是 LMX2572LP、因为这是一款具有体面 PN 性能的低功耗射频合成器、如果您需要更好的性能、那么它是 LMX2594。此外、LMX2820 具有我们任何一款射频合成器提供的出色输出 PN、价格也反映了这一性能。

    如果您需要扇出此 200MHz 时钟、LMK04832 可以驱动外部 200MHz VCXO、然后将其扇出到所有 14 个输出。  
    我开始使用 RVx1490U CMOS、对其性能印象深刻。  我相信 200MHz 对 Rakon 来说不是问题。  
    您是否有需要的特定输出格式、输出时钟数量、输入时钟规格等?  

    此致、  

    Vicente