This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1204:原理图审阅

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1530621/lmkdb1204-schematic-review

器件型号:LMKDB1204

工具/软件:

您好、

您是否要查看下面的 LMKDB1204  原理图?

e2e.ti.com/.../CLKGEN_5F00_MUX_5F00_FOR_5F00_EVB-_2800_1_2900_.pdf

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    还有一些问题需要您的帮助。 谢谢!

    • PWRGD/PWRDN#(引脚 1): 此引脚是否始终下拉 (PD)? PD 是否指示进入低功耗模式? 如果它始终可以下拉、是否可以将接地的下拉电阻器从 4.99kΩ 更改为 10kΩ? 内部下拉电阻是多少?

    • LOS#(引脚 17): 如果未使用、该引脚是否可以保持未连接 (NC)?

    • SMB_EN(引脚 15): 要禁用 SMB 模式、是否可以将接地下拉电阻器从 4.99kΩ 更改为 10kΩ? 内部下拉电阻是多少?

    • CLKIN_SEL_TRI(引脚 8): 是否可以将上拉电阻器和下拉电阻器从 4.99kΩ 更改为 10kΩ?

    • CLK_N/P: 在下面显示的参考设计中、为什么使用串联的 0Ω 电阻器和 2pF 接地电容器? 用于滤除目的吗? 2pF 电容器是否可以替换为 2.2pF 电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff。  
    1.由于 PWRDN 为低电平有效、因此实际上不应被拉高。  

    我需要通过设计来检查内部 PD 电阻值是多少。  
    2.是的、LOS 可以在未使用时保持悬空。  

    3.可以、如果需要、可以将 PD 更改为 10k。  
    我需要向设计进行有关所有内部 PD 值的检查。 但是、它们都是弱下拉电阻。  
    4.是的。  

    5. 0 Ω 电阻器使最终用户能够在需要时增加交流耦合的灵活性和能力,或同时考虑可能出现的任何过冲。  

    2.2pF 正常。

    我们使用 2pF、因为这就是 PCIe 交流测试负载的说明。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    谢谢您、Pelase 让我们知道是否从 设计团队获得有关内部 PD 电阻器值的反馈。  

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    关于第 5 点的响应、我们想确认:2pF 至 GND 的用途是为了防止外部信号产生过冲吗? 如果我们可以确保外部信号表现良好、是否可以移除此电容器?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    正如 Vicente 所说、根据 PCIe 交流测试负载规格使用连接到 GND 的 2 个 pF 负载。  

    最终、负载用于防止输出信号的上升沿过冲/加载。 可以移除电容器。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    明白了、谢谢。