This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:lmx2595

Guru**** 2872190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1534648/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

工具/软件:

你好

我使用的是 具有部分辅助功能的 lmx2595  

我在锁定器件时遇到问题  

ONCE 第二个命令用于锁定 PLL   

  第一轮和第二轮之间低于 3ms 的延迟 不会锁定 PLL

PLL 锁定的延迟为 3ms  

我们的工作频率范围是 5GHz 至 16.5GHz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您能详细介绍一下如何对器件进行编程吗? SPI 速度是多少?